This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:更改电池监控序列

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903139/bq2962-change-cell-monitoring-sequence

器件型号:BQ2962

我对 bq2962有一个问题。 我是否可以知道引脚4是否可用于监控电芯4电压而不是电芯1电压? 基本上可以保留从 V1 -> V2 -> V3 -> V4 (Pin5 -> Pin4 -> Pin3 -> PIN2)到 V4 -> V3 -> V2 -> V1 (Pin5 -> Pin4 -> Pin3 -> PIN2)的单元格顺序。 我们可以这样设计 bq2062吗? 如果没有,我是否知道原因? 如果是、是否存在风险? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    输入设计用于具有特定阈值的差分电压、如果更改顺序、内部电路将看到负电压、并且无法正常工作。  将超出绝对最大电压、并且器件可能会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    了解该问题的另一种方法是引脚标签。  它是施加到电池上的电压、这对于操作很重要、而不是引脚名称或网络名称。 一些器件或用户按照 BQ2962数据表中的方法从下往上标注电池的引脚。  其他器件或用户将从顶部向下标记电池的引脚。  如果将正确的电压连接到正确的引脚编号、则器件将正常工作。