This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903570/bq25895-bq25895

器件型号:BQ25895

你(们)好

我使用的是 BQ25895 IC。 我希望输出端有两个类型 A 的 USB 端口、用于为我的两个 USB 器件供电。

该模块具有一个 PMID 输出、并输出5伏和3安

我的问题是:

1.如何从单个 PMID 输出中抽取两个 A 型 USB 端口

2.如果我希望一个 USB 端口的输出电流为2安、而其他 USB 端口的输出电流为1安、我需要做的是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于  USB 端口供应商来说、这应该是一个问题。

    2.必须实施外部电流限制。

    谢谢、

    宁。