This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A53:当输入电源未建立时输出偏置时反向电流(&quot);

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903700/tps7a53-reverse-current-when-the-output-is-biased-when-the-input-supply-is-not-established

器件型号:TPS7A53

您好!

TPS7A53数据表提到、当施加 VBIAS 电压时、当器件没有输入电压时、可能会产生反向电流。  我们在这里讨论了多少反向电流?  这只是2.3mA 的标准 iBias 电流吗?  或者、当未施加输入电压时、是否存在内部问题 VBIAS 会消耗更多电流?

我想在输入电压可用之前为 VBIAS 加电。  VBIAS 也可能会在断电时输入电压消失之前消失。  这是否是一个问题?

谢谢、

-Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    只有当 VOUT 有电压且无电压(或 VIN 有较低电压)时、才会发生反向电流。

    如果您的应用没有预偏置输出轨、那么如果 VBIAS 在 VIN 之前升高、则不会有任何反向电流。  

    我希望这有助于澄清。