This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:内部 MOS VDS 额定值

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902947/ucc27511-internal-mos-vds-rating

器件型号:UCC27511

您好、先生、

我可以知道 内部 MOS VDS 的最大额定值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    请参阅驱动器 IC 20V 的绝对最大额定值表。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    明白了、感谢您的回复。

    但这种情况已经大规模产生、因为 VCC 电压来自 AUX、客户发现有尖峰、但 ucc27511不会损坏。 客户希望了解内部 MOSFET_VDS 的降额。

    或者我认为需要 TVS 为 UCC27511 VDD 引脚提供保护、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、  

    如果客户期望尖峰超过器件的绝对最大额定值、我建议将外部钳位二极管直接放置在驱动器引脚上。

    此致、

    -Mamadou