This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:可将外部电源施加到 BP3。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546C20A, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903661/tps546c20a-can-external-power-be-applied-to-bp3

器件型号:TPS546C20A
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A

客户需要在 Vin 可用之前通过 PMBus 接口更改输出电压。  当不存在 Vin 时、是否可以向 BP3引脚供电为稳压器上电?  这样做是否有可能损坏内部3.3V LDO?   BP3被供电时是否会有电流回 Vin?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546C20A 不支持这样做。

    1) 1) BP3不支持反偏置。

    BP3 LDO 包括一个寄生 BP3至 Avin 二极管、如果 BP3大于 Avin、该二极管会尝试通过 BP3为 Avin 充电。

    2) 2) TPS546C20A 欠压闭锁要求在启用 PMBus 通信之前为 Avin、BP6和 BP3全部供电。

    要在施加 PVIN 之前对 TPS546C20A 进行编程、需要将 Avin 和 PVIN 分开、并为 Avin 供电超过4.2V、以启用 TPS546C20A 的 PMBus。  然而、PVIN 受电、高侧电流限制要求 AVIN = PVIN、而保持 AVIN 低于 PVIN 将禁用高侧电流限制和短路保护。

    TPS546D24A 是一款具有 PMBus 的新型、电流更高的4x 可堆叠平均电流模式控制器件、旨在通过二极管连接的3.3V 电源为 IC 供电来实现 PMBus 编程。  一个外部3.3V 电源可被二极管或接至 Avin 来为 VDD5和 BP1V5供电、而无需为 PVIN 供电。

    如果可使用4.0V-5.25V 电源分别为 VDD5和 Avin 供电、则可为 Avin 提供3.3V 电源、为 VDD5提供5V 电源、并从其范围内的任何电压为 PVIN 供电。  TPS546D24A 可感测从 PVIN 到 SW 的高侧 FET 电流、而不是从 Avin 到 SW 的高侧 FET 电流、因此不要求 Avin 等于 PVIN。