请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCP020507 您好!
DCP020507U 在启动时对 VS 压摆率有限制吗? 当压摆率太慢时、器件似乎无法正常启动。 当 VS 在试验的基础上以一个阶跃上升0.1V 时、VS 开始消耗一个大于大约300mA 的大电流、并且在 VS 的3.4V 或3.5V 附近的 SYNC 引脚上出现一个低开关频率。
我怀疑这种行为与 VS 压摆率有关。 如果 DCP020507U 需要一个特定范围的 VS 压摆率、我想知道这个数字。
此致、
横田新一