This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:等待 VBUS 输入

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902765/bq25898d-waiting-for-vbus-input

器件型号:BQ25898D

您好!

当电池连接且 VBUS 未连接时、EN_HiZ 设置启用和禁用之间有何区别?
例如、电池电流消耗或 VSYS 输出电压是否存在差异?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HIZ 是指高阻抗模式。 当器件处于 HIZ 状态时、REGN LDO 关闭、器件从 VBUS 消耗的电流小于 IVBUS_HIZ。 在 HIZ 模式 下、如果存在电池、电池会为系统供电。 如果电池不存在、VSYS 为0V。

     

    谢谢、

     

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果未设置 HiZ 模式、则电池是否无法为系统供电?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    视情况而定。 有关详细信息、请参阅9.2.6.3 d/s 上的补充模式。

     

    谢谢、

    宁。