This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:用作 LED 驱动器

Guru**** 2524250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903608/lmr16030-work-as-led-driver

器件型号:LMR16030

大家好、

我想知道降压转换器是否可以用作 LED 驱动。

Vin = 20-36V Vout = 18V Iout = 1A

我们有实验、LED 可能会变亮。 (VIN=20V)

但当输入电压为24.1V-25.2V 时、LED 会闪烁。 当 输入电压高于25.3V 时、LED 不会闪烁。 (25.3-36正常)

为什么在输入电压为24.1V-25.2V 时 LED 闪烁、但在输入电压为20V-24V 和25.3V~36V 时 LED 会正常闪烁

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    这可能来自许多问题。 器件可能会变得不稳定。 也许电源会点击更高的电压设置、并且电流会跳变电源电流限制。 或者它可能是其他的东西。 请分享您显示 VIN、VOUT、SW 和 SS 的原理图、布局和波形。

    Sam