This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:Von 和 voff 之间会发生什么情况?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903324/lm66100-what-happens-between-von-and-voff

器件型号:LM66100

您好!

对于 VCE - Vin、Von 和 Voff 条件之间存在未定义的区域。  具体而言、当 VCE - Vin 介于-80mV 和0V 之间时、我无法清楚地了解运行情况。  是否存在固有的迟滞、以便电压变化的方向定义状态、从而使器件处于开启状态并趋向于关闭状态、但如果处于关闭状态并趋向于打开状态、则在该区域内保持关闭状态?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    我不确定我是否关注这里-您能帮助澄清一下吗? 您从数据表中从何处获得-80mV 数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    Von 阈值范围为-80mV 至-250mV。  此时会显示时序图(图11)、以指示我最初描述的行为、只需确保。

    谢谢、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    我现在理解这个问题。 因此、从本质上讲、-80mV 至0V 之间是一个未定义的区域。 将其视为逻辑低电平与逻辑高电平之间的电平。 器件可以打开、部分打开或关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Timothy!

    Scott