请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM66100 您好!
对于 VCE - Vin、Von 和 Voff 条件之间存在未定义的区域。 具体而言、当 VCE - Vin 介于-80mV 和0V 之间时、我无法清楚地了解运行情况。 是否存在固有的迟滞、以便电压变化的方向定义状态、从而使器件处于开启状态并趋向于关闭状态、但如果处于关闭状态并趋向于打开状态、则在该区域内保持关闭状态?
谢谢、
Scott
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于 VCE - Vin、Von 和 Voff 条件之间存在未定义的区域。 具体而言、当 VCE - Vin 介于-80mV 和0V 之间时、我无法清楚地了解运行情况。 是否存在固有的迟滞、以便电压变化的方向定义状态、从而使器件处于开启状态并趋向于关闭状态、但如果处于关闭状态并趋向于打开状态、则在该区域内保持关闭状态?
谢谢、
Scott