您好!
我正在设计一个需要多个+/-电源轨的设计(在我的示例中为+/-2.5、+/-10和+/-18V)。 我打算将 TPS7A39用于每个分离轨、我想知道将所有器件 NR/SS 引脚连接在一起是否安全、以便在所有电源轨上实现比例加电排序。
a)这是否符合预期?
b)这可能会对噪声性能产生什么影响? 最佳做法是否是连接所有公共引脚、但仍在每个器件的引脚上放置 NR/SS 电容器?
我可能要提到的是、我还打算使用47nF 前馈电容器、以防有任何需要。
谢谢!
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在设计一个需要多个+/-电源轨的设计(在我的示例中为+/-2.5、+/-10和+/-18V)。 我打算将 TPS7A39用于每个分离轨、我想知道将所有器件 NR/SS 引脚连接在一起是否安全、以便在所有电源轨上实现比例加电排序。
a)这是否符合预期?
b)这可能会对噪声性能产生什么影响? 最佳做法是否是连接所有公共引脚、但仍在每个器件的引脚上放置 NR/SS 电容器?
我可能要提到的是、我还打算使用47nF 前馈电容器、以防有任何需要。
谢谢!
本
您好 Ben、
要回答您的问题:
a)这是否符合预期? 我们尚未测试此特定配置、但它应按预期工作。 关键是确保在启用 TP7A39之前所有输入电源轨均已启动。 像 TPS3847这样的器 件可能有助于确保正电源轨具有足够的延迟、从而使负电源轨也处于稳压范围内。
b)这可能会对噪声性能产生什么影响? 最佳做法是否是连接所有公共引脚、但仍在每个器件的引脚上放置 NR/SS 电容器? NR/SS 引脚是滤波后的带隙基准。 这是一个从带隙基准到 NR 引脚的~350K 电阻、此电阻构成一个 RC 滤波器。 因此、是否使用一个电容器和三个电容器可能更多地是布局的函数。 我可能只需将每个电容器放在 NR/SS 引脚上。
使用 CFF 电容器肯定有助于改善噪声和 PSRR。
我希望这有助于回答您的问题。