This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62808:与 TPS62743和 TPS62840相比

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62743, TPS62808, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902403/tps62808-vs-tps62743-vs-tps62840

器件型号:TPS62808
主题中讨论的其他器件:TPS62743TPS62840

你好!

目前、我使用 TPS62743将5V 转换为1.8V、以便为测量期间峰值电流为12mA 的 BME680供电。 由于我在寻找一款效率更高的降压转换  器、并且找到的 TPS62840具有比 TPS62743更低的 Iq、因此最大电流只能从 Vin 消耗5mA 的电流。 稍后、我发现 TPS62808具有最高的效率和更高的 IQ。 由于输入电压不是电池、除了 PWM 中的空载情况外、我对 IQ 并不关心。 在我的负载条件下、两个降压转换器都不会进入 PWM 吗?

您会为 我的设计推荐 TPS62808、还是应该继续使用 TPS62743?

BTW:我将47µF Ω 用于 Cout、220 μ A 用于 Cin 以 µF 纹波、并具有用于测量的大型缓冲器、该缓冲器最多需要120ms。 有时、我会遇到启动问题。 我认为这是因为两个电容器导致的浪涌电流。 您是否建议在 Cin 之前放置和额外的电感器?

--
非常感谢、
Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathias、

    我知道、即使在空载条件下、您也希望在 PWM 模式下运行转换器。  TPS62743 不是一个选项、因为它将进入省电模式。  TPS62840 和 TPS62808都 具有强制 PWM 选项、因此可在所有负载条件下使转换器在 PWM 模式下运行。  

    为了获得最高的轻负载效率、我建议使用 TPS62840

    您是说启动时间为120ms 吗? 这种情况并不常见。 请提供有关测量设置、条件的更多详细信息、如果可能、也请分享测量图。 如果您提供原理图和布局、也会更好。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您的反馈。 不、我不想在 PWM 模式下运行转换器、因为我认为12 mA 是轻负载。 我想确保转换器不会切换至 PWM、并保持在省电模式(始终为 PFM?)下运行。  TPS62840的数据表包含图24、其中显示了强制 PWM 模式下的效率。 与省电模式效率(例如图23)相比、它在12mA 时的效率要低得多。 我假设 TPS62743在此轻负载下的行为类似。 是这样吗? 遗憾  的是,TPS62743的 DS 不包含与图24相当的图,也不包含 TPS62840' DS 第7页第7.5节所示的 IQ_*详细值。 此外、我只能比较  TPS62840和 TPS62808之间的 IQ_NO_LOAD。 对于 TPS62743、未提供该功能。

    考虑到省电模式效率和最大12 mA 的轻负载、您会推荐哪种转换器?

    关于我的第二个问题:不、我并不意味着启动时间是120 ms。 这只是 BME680测量空气质量的时间。 我没有准确地测量我的启动时间。 但它是 由 TPS62743的 Cin (= 220 μ s、GRM31CR60J227ME11L)和 Cout (=µF μ s)在 µF 期间需要充满电的时间定义的。 由于该设置只能从 Vin (= 5V)中消耗5mA 的电流、且完全未充电的电容器就像短路、因此该设置有时无法启动、上游电源器件进入过载状态。 您的应用报告 SLVA670A 准确地解释了我的问题。 转换器的软启动功能仅对 Cout 有用、但对我的大 Cin 不有用。 实际上、我可以使用一个额外的负载开关来增加占用空间。 但是、我想知道电感器是否足以满足您推荐的最高效转换器的设置要求。 但这可以在其他地方讨论。

    --
    此致、
    Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathias、

    TPS62840 具有强制 PWM 选项、因此可提供该模式的效率图。 但在 TPS62743中、我们有用于中高负载条件的 PWM 模式和用于轻负载条件的省电模式。  PFM (省电)和 PWM 模式之间的转换 是自动的、这是无法控制的。 因此 、我们只有一组 TPS62743的效率图。 该器件中没有强制 PWM 模式。

     您可以在 TPS62840 数据表中找到更多信息、因为它是我们较新的器件之一、我们会根据我们对客户的体验不断尝试添加更多有用的内容。 我们的较新器件就是这种情况、但目前我们无法扩展旧器件的数据表参数。

    请参阅 TPS62840 (图22)和 TPS62743 (图11)的效率图 、在12mA 时、两个器件的效率大致相同。 您可以根据尺寸、封装、最大输出电流等其他应用参数选择器件

    关于您的第二个问题、我想将其脱机。 我已向您发送了一封电子邮件。

    我希望您可以关闭此主题、我们可以通过电子邮件进行进一步讨论。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您的详细回答。 现在、我了解 TPS62743的 DS 中细节较差或缺失图的原因。 我仍然不知道 TPS62743是否将12mA 视为轻负载。 切换到 PWM 的阈值电流是多少?

    TPS62808呢? 它在 WebBench 电源设计器中具有最高效率:VIN = 4.5 - 5V、Vout = 1.8V、Ioutmax = 0.012A、温度= 25°C

    TPS62743 89.9% 41 mm² μ A
    TPS62840 91.0% mm² μ A
    TPS62808 92.6% mm² μ m

    --
    此致、
    Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Mathias、

    是的、你是对的! 对于您提到的特定条件、Webench 结果表明 TPS62808 具有更好的效率。 但从这三个方面进行选择取决于应用和我之前提到的其他重要因素。

    关于 Iout 的阈值:

    对于 TPS62743 (图16)、12mA 时的开关频率非常低、这表示它将进入省电模式。

    同样    、对于 TPS62840 (图37)和 TPS62808 (图30)、如果您不选择强制 PWM 选项、器件可能会进入省电模式。

    此致、

    Febin