This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:Vadj 至 LED 电流传递函数

Guru**** 2537770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903475/lm3409-vadj-to-led-current-transfer-function

器件型号:LM3409

您好!

经过进一步分析后、似乎如果我通过向关断/关断 RC 电路施加固定电压而不是输出电压来固定 LM3409的关断时间、则 Vadj 的传递函数(iAdj 引脚上的电压) 取决于 LED 电压以及它是处于 DCM 还是 CCM 模式。

在我花费大量时间来计算可能错误的公式之前、您是否有该传递公式?

在本例中、我需要在2.5V 至6.2V 的 LED 电压范围内(取决于其波长和电流)将 LED 电流从250mA 调节到4A。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们没有这种关系、因为从 LED 电压生成的关断时间是在不断变化的 LED 堆叠电压下使电流纹波保持恒定。  这样、平均设定点在温度和 LED 变化范围内更加精确。  这将在较高电压和较低电压下工作、您会遇到关断时间电容器电压充电时引入的误差。

    如果您修复了馈电电、关断时间将变得恒定。  电流纹波现在取决于电感的 V=L*(di/dt)。  如果您将"V"加倍、则会将"i"加倍、因为其他两个变量是固定的。  另请注意、在低输出电压下、续流二极管也开始成为一个百分比。  这方面的数学计算应该不会很困难。  请注意、由于 LM3409调节峰值电流、因此平均电流仅基于关断时间和 V=L*(di/dt)。  导通时间是返回峰值所需的时间、它与计算平均电流的数学运算无关。

    此致、