This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51219:相位波形移位问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903504/tps51219-phase-waveform-shift-issue

器件型号:TPS51219

您好、先生、

  

  我的客户最近遇到了 TPS51219的开关波形问题。

  配置如下所示。

   1:在 D-CAP2模式下运行 TPS51219

   2.开关频率为500kHz,从 Rdson 传感电流

   3.测试条件为 Vin=5V,而 Vout =1V@23A

  

  客户捕获了相位波形、发现开关节点处似乎定期发生相移。

   可能会找到下面的波形。 他们在无限采集中捕获了它、并可以找到相移。

   您是否愿意建议可能导致问题的原因并帮助我们加以改进?

谢谢

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    仅5V 至1V/23A 会出现这种现象? 如果负载较小或 Vin 较高、是否也可以看到它?

    此外、请确认这不是 OSC 触发问题、将触发点降低到上升的50%以进行检查。 放大以仅检查2个周期。

    如果正好发生这种情况、请上传原理图/布局以供查看。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您看到的"周期性漂移"似乎是由于示波器的边沿触发器设置为接近采样信号的峰值电压、 因此、触发是在 SW 电压的上升沿而非下降沿发生的偶然触发。

    如果您将触发电平降低到输入电压的1/2、您应该会看到此问题可以自行解决。