This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:DCM 运行模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903454/lm3409-dcm-operation

器件型号:LM3409

您好!

理想情况下、我将能够以 DCM 模式运行 LM3409、因为我的最小输出电流小于电感纹波电流的1/2。  LM3409输出电流是否仍与 DCM 中施加到 iAdj 引脚的电压保持线性关系?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不、不是。  LM3409可调节峰值电流。  如果在 CCM 模式下电流纹波是固定的、则 iadj 的变化将呈线性变化、偏移为电流纹波的1/2。  当您进入 DCM 时、有一部分时间没有电流。  示例;如果您将峰值调节为一半的 CCM 纹波、则半个时间内将没有电流(您仅得到 CCM 纹波的上半部分、下半部分没有电流。  如果纹波处于 CCM/DCM 转换模式、则平均电流为峰值的1/4、而不是纹波的1/2。  这只是这个操作点。  如果您将其绘制出来、则可以更容易地以图形方式查看。  它可以在该模式下使用、您只需考虑它的运行位置。

    数据表第32页的图32显示了一个示例。

    计算此值的公式不应太难求出、平均电流为(峰值电流/2)*ontime%、ontime%将为(峰值电流)/(pkpkcurrent)。  Pkpkcurrent 是 CCM 峰值电流纹波。

    此致、