This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:仅使用此器件的一个通道

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902234/tps2561-using-only-one-channel-of-this-device

器件型号:TPS2561

您好!

我的客户之一是在其设计中使用 TPS2561来实现 USB 限流器开关。 它们仅使用一个通道、INx 和 ENx 引脚也短路。 此外、OUT2目前保持为 TP。 您能否确认此实现是否有效?

谢谢、

Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    我已将此 TT 分配给相关团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    如果仅使用一个通道、则可以将 EN2短接至 GND。

    TP 是什么意思?

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    感谢您确认 EN2可以连接到 GND。 IN2引脚如何? 如果不使用、这是否可以保持悬空? TP 表示测试点、客户应将其保持浮动。 请发表评论。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    对于输入引脚、建议连接到 GND 而不是悬空。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。