工具/软件:WEBENCH设计工具
SIR,设计是从 WebBench 引用的,TI 也使用了.TSM 格式的模型,即使这样输出也不合适。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
SIR,设计是从 WebBench 引用的,TI 也使用了.TSM 格式的模型,即使这样输出也不合适。
主席先生,
这是在客户支持渠道的帮助下生成的具有相同问题的案例的 Web 链接。
在该电路中,我们共享了该电路,并在 WebBench 设计中参考的 Tina 软件中进行了仿真。
谢谢
您好、 SAJAL
我可以运行您修改后的模型、Vout1、Vout2和 Vout3设置为相同的值(1.5V)。
我已经更改了分压电阻器、我们可以得到 Vout1=1.5V、Vout2=1.35V、Vout3=3.3V。