This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:使用 BQ2057W 为8.4V 锂聚合物电池充电的应用设计

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903033/bq2057w-application-design-using-bq2057w-to-recharge-8-4v-li-po-battery

器件型号:BQ2057W

您好!

我正在寻找一种可与我们的设计集成的电池充电解决方案。

我发现 bq2057W 可能是一个非常好的解决方案。

 

我有两个问题:

  • 是否有任何典型的应用可以提供9V 电源为8.4电池充电? 此原理图是否有效?

 

  • 我能否通过将 TS 引脚连接到 Vcc (9/2)= 4.5V 的50%来提交温度器件、因为它将介于 Vcc 的30.9%和61.8%之间?
  • 建议使用哪种肖特基二极管? 它是否取决于电池的充电电流?

我根据数据表创建了一个设计。 但是、我希望您可以更正任何值(如需要更改时的驱动器 R4电阻器)。


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是否有任何典型的应用可以提供9V 电源为8.4电池充电? 此原理图是否有效? -- Bill J --由于感应电阻器、导通晶体管和二极管中的压降,9V 可能不够。  此外、连接器还会产生一些电压损耗。  原理图有效。

     

    我可以通过将 TS 引脚连接到 Vcc (9/2)= 4.5V 的50%来省略温度部分,因为它将位于 Vcc 的30.9%和61.8%之间?-- Bill J --是的,可以使用固定分压器。  但建议对电池进行热保护。

     

    建议使用哪种肖特基二极管? 它是否取决于电池的充电电流? -- Bill J ----这是为了防止电流回流。  您需要在最大充电电流下寻找低正向压降。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bill 回答了我的所有问题。

    对于 LED Stat 指示器而言、2千欧是否足够或取决于 Vcc 电压?

    12V 电压是否正常,或者它将导致 STAT LED 永远不会关闭?

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waleed

    我认为2k 电阻器将用于 LED、但它将取决于 LED 电流。  流出 STAT 引脚的最大电流应限制为10mA。