This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606在0-10度工作温度下、当电池充满电且电池电压达到4.4V 时、STAT 底座为低电平、无法变为高电平。 原因是什么?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903076/bq25606-bq25606-in-the-operating-temperature-of-0-10-degrees-when-the-battery-is-fully-charged-and-the-battery-voltage-reaches-4-4v-the-stat-foot-is-low-and-cannot-be-turned-to-high-what-is-the-reason

器件型号:BQ25606

BQ25606在0-10度的工作温度下、当电池充满电且电池电压达到4.4V 时、STAT 底座为低电平、无法变为高电平。 原因是什么?

当电池电压在工作温度为11-45度时达到4.4V 时、STAT 脚为高电平并可正常转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 JEITA 冷却期间禁用 BQ25606端接、因此不会完成充电。 但电池电压经过调节、永远不会过充。

    此致、

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在低温下(T1-T2、即 d/s 示例上的0C-10C)、充电电流被减少至设定的快速充电电流的20%、并且充电终止被禁用。 因此 STAT 引脚始终保持低电平。

    谢谢、

    宁。