This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS610992输入和输出电容选择

Guru**** 2519040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903361/tps61099-tps610992-input-and-output-capacitor-selection

器件型号:TPS61099

我正在使用 TPS610992进行小型温度贴片设计 、因此需要优化 PCB 尺寸。 EVM 使用0603、25V 10uF 电容器(GRM188R61E106MA73D)作为输入和输出。  我发现0402、10V 10uF 电容器(CL05A106MP5NUNC)是更小的替代产品。  我的最大输入电压为1.6V (纽扣电池)、输出电压为2.5V。  平均负载电流为4mA (无线电 TX/Rx 期间峰值为30mA)。

请告知此更换是否正常。

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文:

    明白了。 应该可以使用0402尺寸。 最好进行负载瞬态测试、以查看是否存在任何不稳定问题。