This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61185:可接受的输入电压

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903285/tps61185-acceptable-vin

器件型号:TPS61185

您好!  

我有一位客户担心将此器件运行在 最大额定值。  

他们计划 以5V 的电压向 IC 运行输入电压、以24V 的电压运行升压动力总成、并且不会使用故障功能。  

他们是否会看到随着时间的推移以这种方式运行器件时出现任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

      由于您为输入电压和升压提供了两个单独的电源轨、因此这两个电源轨可以正常工作。 因此、最大超出额定值的"Vin"不是一个问题。

    BR

    肖恩