This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:波特图

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901858/tlv62585-bode-plot

器件型号:TLV62585

您好!

我们的客户希望将 TLV62585波特图作为其设计参考。 如果您按以下条件给予他、则必须予以感谢。

VIN=5V、VOUT=0.9V 至1.8V、IOUT=1A 至3A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、T. IMI、

    很抱歉、由于周末比较长、回复稍微延迟。 我将查看您的查询、并尽快返回给您。

    谢谢、
    Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、T. IMI、  

    通过电子邮件联系您、了解详情。 现在将关闭此线程。 您仍可以随时回复此主题、以便将来获得更多支持。

    谢谢、

    Zain Riaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我明白了。

    此致、