This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:电源路径开关间隙

Guru**** 2541100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903052/bq24780s-power-path-switching-gap

器件型号:BQ24780S

大家好、我再次遇到了 BQ2478080应用的问题。

BQ2478080可在电池输出和直流输入之间进行电源路径管理。

插入直流输入后,BQ24780s 将自动将电源环路从电池切换到直流输入。

同时、会突然出现功率下降。

它会影响我的系统的功率。 MCU 复位的原因。

如何消除或减小脉冲功率降?

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、

    当适配器插入时、BATFET 和 ACFET 中存在先断后合行为、以确保适配器未短接至电池。  这是通过首先关闭 BATFET、然后打开 ACFET 来实现的。  BATFET 关断后的一段时间内 、当 BATFET 的体二极管上由电池向系统供电时、ACFET 接通之前、有一段时间。  这会导致二极管上的正向压降(通常为~0.7V)、直到 ACFET 导通。

    您看到的是这种情况吗?   如果您的系统 无法承受切换期间的0.7V 压降、 您可以添加一个与 BATFET 体二极管并联的肖特基二极管。  这会将正向压降减小至~0.3V、这有望为您提供所需的裕度。

    此致、

    Steve