This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:12V 或48V 适配器优先级

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903140/tps23758-adapter-priority-for-12v-or-48v

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件:TPS23755

尊敬的团队:

我不确定此 EVM 的适配器是48V 还是12V。

它应该是48V 吗?

请检查是否有拼写错误。

如果是针对48V 适配器优先级、我们是否有权变措施在此处使用12V 适配器?

客户正在考虑此5V EVM 设计、但适配器将为12V

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的提问! 是的、这是一个拼写错误。 如果我们查看原理图或表1、我们会发现适配器输入电压为48V。  

    我认为这是因为 TPS23755是同时开发的、看起来好像复制了这个表、但是12V 适配器部件没有改变。  

    感谢您指出这一点、我们将研究如何更改它。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师