This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:限制负电压输出电流的想法

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2679, LM2673, LMP8646
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902158/lm2679-ideas-for-current-limiting-a-negative-voltage-output

器件型号:LM2679
主题中讨论的其他器件: LM2673LMP8646

我尝试使用 LM2679降压转换器来生成可调节负电压。 我的输入电压为15伏、我计划使用电位器将输出电压调节到适当的负电平。 我从下面的应用手册中得到了这个想法、即使它使用 LM2673:

http://www.ti.com/lit/an/snva022e/snva022e.pdf?ts=1588537876468

我的负载会发生变化、但我希望将最大限制设置为1至2安培。 这就是我选择 LM2679的原因。 我认为它是集成开关电流限制器、在这里很有用。 这似乎仅限制开关电流、而不是限制负载的最大电流。 使用 LM2679时、我可以通过哪些技术来限制负载的最大电流? 我还看到了 TI 工程师使用 LMP8646电流感应放大器来限制负载的最大电流的另一个视频、我想知道在负电压配置中是否可以对 LM2679应用相同的原理?

https://www.youtube.com/watch?v=wsZOzGRtZ4g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    LMP8646使用电流感应电阻器和差分放大器。 这将适用于同相和反相应用、但您需要使用 LM2679的可调节版本而非固定输出版本、以便您具有可注入限流控制信号的反馈电阻器。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 正如您所说、我使用的是 LM2673的可调节版本、但使用可调节版本时、我似乎无法获得负输出。 我使用 TINA 来运行仿真、首先看看我是否可以获得可调节的负输出电压、但我似乎无法这样做。 应用手册 AN-1157仅展示了如何使用固定电压稳压器执行此操作、但未展示可调稳压器的相关信息。 我仅在遵循原理图时获得-1V 输出。  e2e.ti.com/.../LM2673_5F00_n95V_5F00_v01.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我们的一些 TINA 模型将 IC 的 GND 引脚连接到系统 GND。 因此、您的系统中的 VOUT 通过 IC 模型中的无形线短接至 IC 的 GND 引脚。 因此、遗憾的是、该模型不能用于反相降压/升压仿真。 您可以订购评估板并进行修改以满足您的需求。 这是否适合您?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 关于我之前的消息、这里有一个 ZIP 文件、显示了我的 TINA 文件以及 LM2673 TINA 模型。 目前、我正在尝试生成负输出、然后我将对其进行调整以适应 LMP8646的电流感应电阻器。

    e2e.ti.com/.../LM2673_5F00_n95V_5F00_v01.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 不幸的是、这无法解决我的问题。 在订购组件之前、我想了解是否可以对其进行仿真、以查看 LM2673/LM2679是否能满足我的需求。 我不想不必要地订购器件、只是为了发现器件不能用于我的应用。

    说到哪一项、LM2673/LM2679在电流限制应用中的行为应如何? 当我尝试测试模型以提供正电压时、如我在下面附加的文件中所示、它似乎会限制电流、但在电流达到限值后、电压输出和负载电流输出会发生很大的振荡。 它不会保持稳定。

    e2e.ti.com/.../LM2673_5F00_5V_5F00_v03.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次道歉,但除了我的另一个问题之外,我还有另一个问题要问。 查看 LM2673负输出电路、稳压器的"输出"接地、而 GND 引脚连接到的"负"端作为输出。 由于负电压稳压器的反馈电路接地、应如何放置感应电阻器来测量输出电流并将其包含在反馈环路中(如下面 LMP8646的基准电路中)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    电流限制的行为如数据表 第8.1.7节所述 

    '当电源开关达到电流限制阈值时、它立即关闭、内部开关频率降低。 这延长了开关的关断时间、以防止稳态高电流情况。 当开关电流降至电流限制阈值以下时、开关会重新导通。 如果负载故障继续发生、开关再次超过阈值并重新关闭。 这会导致电源开关出现低占空比脉冲、从而更大限度地降低总体故障条件下的功率耗散。"

    其他器件具有逐周期电流限制、可保持稳定的输出电流。 这将使输出电压保持更稳定、尤其是对于电阻负载。 您将使用外部感应电阻器实现这种调节。

    您可以将电流感应电阻器放置在电感器和输出电容器后面、反馈 VOUT 感应线路之前。 您希望感应电阻器感应输出电流、而不是流入和流出电容器的交流电流。 您希望反馈补偿感应电阻器上的任何压降。

    我联系了仿真团队、看看我们是否可以在没有内部 GND 连接的情况下提供修改后的仿真文件。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 但是、在负配置电路中、如上图所示、反馈感应线路连接到 GND、因此感应电阻器是否无法感应输出电流? 将其与负输出串联将使电阻器看到输出电流、但反馈感应线路应如何对其进行补偿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    一位同事提醒我、对于具有内部 GND 连接的仿真模型、有一种巧妙的权变措施。 您可以将 SUPPLY+连接到 VIN、将 SUPPLY-连接到 VOUT、然后 IC 上的 GND 保持为 GND。 您可以使用此技术对您的电路进行仿真。

    对于反馈分压器、您需要将分压器从一端的 VOUT (-VOUT)和 IC_GND 连接到另一端 电流将流经以 IC_GND 为基准的分压器流入也以 IC_GND 为基准的反馈节点。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的回复。 我尝试了这种技术、它似乎是有效的。 当您查看负载上的电压差时、我仍然没有获得预期获得的适当输出电压。 此外、这仍然不能帮助放置感应电阻器。 现在输出来自 IC_GND 而不是(-VOUT)或正 VOUT 节点、那么反馈环路如何在输出不再为正电阻时考虑感应电阻器并对其进行补偿?e2e.ti.com/.../LM2673_5F00_n95V_5F00_v02.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    为了获得更好的稳定性、我能够通过将引导电容器从10nF 更改为建议的100nF 并将电感器从47uH 降至22uH 来控制波形。 随附 e2e.ti.com/.../LM2673_5F00_n95V_5F00_v02-_5B00_sj_5D00_.zipFind。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    您可以将电流感应电阻器放在从 C6到 R2的垂直连接上。 这样、它就位于进入 COUT 的电流路径之后、但位于反馈分压器的感应点之前。 反馈分压器仍以 IC_GND 为基准、并且感应电阻器将通过差分放大器进行感应、该放大器不关心基准、因为它只是指自身。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示。 不过、这也带来了另一个问题。 在为电感器、电容器等选择适当的值时、如果我们选择值、就像配置为正电压一样、还是必须经历不同的过程? 我的最终目标是希望构建一个可调节负电压输出转换 器、我遵循 AN-1157中的指南、但我为电感器获取的值在14uH 时看起来非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    有一些注意事项、例如器件两端的电压实际上是 VIN -(-VOUT)、而不是像正常降压那样仅是 VIN。 由于电感器中的电流波形、电感器额定电流必须更高。 以下是一份很好的应用手册 、其中介绍了将降压转换器用作 IBB 的设计注意事项。

    Sam