This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:TPS51200与 TPS51206

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902887/tps51206-tps51200-vs-tps51206

器件型号:TPS51206
主题中讨论的其他器件:TPS51200

尊敬的团队:

您能在下面帮助解决我们的客户问题吗?

我们正在设计 一个可驱动8个 DDR4组件的电源

我们需要提供 VDD=1.2、Vtt=0.6、Vref=0.6和 vpp=2.5V

我们有一个用于1.2V 和2.5V 的独立电源

 我的问题是 Vt=0.6、Vref=0.6。

 我们需要 Vtt 提供高达1.3A 的电流。

 通常、我们对这两种电压都使用 TPS51200DRCTG4。

 在数据表中,您会提到“用于 DDR、DDR2、DDR3和低功耗 DDR3/DDR4的内存终端稳压器”

 我们使用的是 DDR4、而不是 LPDDR4

 

我们看到了您的 TPS51206。 您在数据表中提到:

TPS51206具有适用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4的 VTTREF 缓冲基准的2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

我们更喜欢使用51200、因为我们在这里使用过好几次、我们对它有很好的体验。

51200也是3x3、而不是2x2 (51206)、因此从电源冷却的角度来看、它更好。

 

我的问题:尽管您在数据表中提到了低功耗 DDR3/DDR4”,但是否可以在 DDR4使用51200?

 

 如果不建议这样做:51206或用于 DDR4的等效芯片是否与我们的51200封装相同?

 

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!  

    TPS51200支持 DDR4应用

    数据表意味着它支持"低功耗 DDR3"和"DDR4"。 很抱歉造成混淆  

    谢谢