This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:容量损耗是否与数据文件有关?

Guru**** 2768385 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903148/bq20z655-r1-does-capacity-losses-related-with-data-files

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2BQEVSW

您好!

我有容量为9.8Ah 的电池组。 我在2.5V 至4.2V 之间对电池进行充电和放电。  

我使用已设置为2.5V CUV 的默认 gg 文件对电池进行了充电和放电。 容量约为9.8Ah。 对我来说很好。

然后、我创建一个 ROM 文件、用于编辑数据闪存参数、包括化学 ID 和运行学习周期。 我在将黄金 ROM 文件上载到新包后测量了新包的容量。  

我丢失了%5-%10容量。  

是否可能由于 gg 文件上的任何错误而丢失容量? (电池工作电压区域仍为4.2V 至2.5V。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先 、bq20z655-R1器件有点旧、我不推荐在新设计中使用。  此外、如果我记得正确的话、它的 EVM 已经过时了。 我建议您使用 bq40z50-R2、因为它是一款新器件、具有良好的 EVM 和软件支持。

    关于您的容量损失、 您谈论的是什么容量?  您能否提供 bqEVSW 日志文件?   

    Andy