This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210半桥 MOSFET 和 GaN FET 驱动器

Guru**** 2514985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903329/lmg1210-lmg1210-half-bridge-mosfet-and-gan-fet-driver

器件型号:LMG1210

嗨、大家好、

我将 LMG1210用于我正在研究的高频降压转换器。 在我的应用中、我只需要高侧驱动器、并且将在独立输入模式下运行。 我在 HB 上有恒定的10V 信号、在 HS 上有5V 信号。 我应该在 HO 上期望一个5V-10V 开关 PWM 波形。 我唯一的问题是、由于我不使用 LDO、Vin 和 Vdd 是否可以短路? 是否建议将引脚17 (BST)、8 (LO)和5 (DHL)悬空?  

我要附加电路的一个片段。 感谢您的任何帮助、谢谢!

此致、

Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您在 e2e 上了解有关 lmg1210的信息。

    您可以在不需要使用 LDO 时将 VIN 和 VDD 短接。 您可以将这些引脚保持悬空、因为您只使用驱动器的高侧部件。 PWM/LI 引脚也可接地。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、