This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:ICE3BR0665J 替代产品

Guru**** 2810735 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903129/ucc28910-ice3br0665j-replacement

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件: UCC28911

大家好、

我的客户正在寻找集成 MOS 反激式解决方案、例如竞争对手 ICE3BR0665J、他们有三种类型的输入18-58VDC、88-275VDC、170-275VAC、每种类型的功率大约为3-6W。

除了 UCC28910、还有什么建议呢? (P2P 替换会更好)

谢谢!

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢您关注具有集成开关 FET 的 UCC28910反激式控制器。

    TI 没有竞争对手器件的引脚对引脚替代产品。  
    UCC28910是一款初级侧调节(PSR)控制器、而 ICE3器件是通过光耦合器反馈进行次级侧调节的器件。   虽然不像分流调节方法那样精确、但 UCC28910将 以更低的成本和复杂性提供+/-5%调节。   

    它可适用于88-275Vdc 和170-275Vac 应用、但可能无法正确启动至18-58Vdc 应用。  有一个高压启动 JFET、其电流仅为100V。  较低的电压将具有较低的启动电流、尽管这种关系不是线性的。  从传闻来看、低至30V 的漏极电压仍可为 VDD 充电、以便 为类似的 PSR 器件供电、但低于该电压是未知之数。  启动 时间可能会延长得过长、也可能永远不会启动。

    为了在6W 负载下获得更好的热裕度、还可以考虑使用 UCC28911。

    此致、
    Ulrich