This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:TPS563210ADDFR 可能存在的上电问题

Guru**** 2515275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, TPS563210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902817/tps65381a-q1-power-on-possible-problems-with-tps563210addfr

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS563210A

您好!

我有两个问题彼此相关:


1) 1) TPS65381A-Q1的值是否可能小于3.24V 作为 VDD3/5的值(设置为具有3.3V)?
例如、该值能否为1V?
2)如果是、则连接到 TPS563210ADDFR 组件的 EN 引脚、
它是否属于 VENL 和 VENH 之间的不确定频带、TPS563210A 的工作原理是什么?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melania、

    请在下面查找您的问题的一些评论。

    [引用用户="Melania pontorno1"]

    1) 1) TPS65381A-Q1的值是否可能小于3.24V 作为 VDD3/5的值(设置为具有3.3V)?

    例如、该值能否为1V?

    [/报价]

    VDD3/5只能配置为3.3V 和5V。 唯一可调节至0.8V-3.3V 电压的稳压 器是使用外部 FET 的 VDD1线性稳压器。 数据表的第6.2.2.2节介绍了该配置。

    [引用用户="Melania pontorno1"]

    2)如果是、则连接到 TPS563210ADDFR 组件的 EN 引脚、
    它是否属于 VENL 和 VENH 之间的不确定频带、TPS563210A 的工作原理是什么?
    谢谢。

    [/报价]

    当 VEN 处于该区域时、我不认为器件的行为可以确定。 为了保证器件的运行方式、VEN 电压电平应满足数据表中的 VENL/VENH 最小/最大电平要求。

    此致、
    伊凡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回答、但我的问题是、如果 VDD3/5的电压值可能低于3.24V、但是否会发生这样的情况:对于故障、它会提供更低的电压值? 因此、它的行为是怎样的?

    我担心 VDD3/5是由于芯片的功能不好、例如1V、或者作为一个安全组件、是否没有这种可能性?

    谢谢、致以诚挚的问候。

    M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melania、

    感谢您的澄清。

    系统级上可能会发生几种类型的故障、这些故障可能会导致 VDD3/5上出现欠压故障。 但是、TPS65381A-Q1可对所有稳压器输出提供监控功能、从而使您的系统能够检测这些故障并对其作出反应。

    当检测到欠压时、TPS65381A-Q1转换至复位状态、下拉 MCU 的复位线路(NRES 引脚)、并将噪声输出(ENDRV 引脚)拉至低电平。 如果欠压是由瞬态故障引起的、则器件应能够稳定稳压器并转换至诊断状态、其中运行 LBIST 和 ABIST 例程以确定器件是否能够再次转换至活动状态。 如果欠压是由永久性故障引起的、则器件将保持复位状态、因为器件无法稳定稳压器。  

     该器件的欠压电平检测由数据表第12页的 VDD3/5_UV 指定(最小值:3V 和最大值:3.17V)。  

     数据表中的图5-15介绍了器件检测欠压事件的时序。 为了检测欠压故障、需要发生两个事件:

    1. VDD3/5电压降至欠压检测电平以下、以及
    2. 欠压事件保持时间长于  VDDx_deglitch (最小值:10usec 和最大值:40usec)

    此致、
    伊凡