This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:有关 BQ25120A 的一些问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903131/bq25120a-some-questions-about-bq25120a

器件型号:BQ25120A

有关 BQ25120A 的一些问题

我们的客户需求

0-15充电电流:10mA

15-45充电1 c = 60mA

规范手册具有 TS 故障状态、如下所示

当 TS 故障为11、11时-- TWARM <TS temp & lt;THOT (voltage reduced by140 mV)

答:这种状态的含义是什么? 软件是否需要干预?在此状态下关闭充电?

二. 根据客户要求的温度范围(0-15-45)、有两个设置:

1:将冷设置为0度、将热设置为45度

因此、当 TS 故障= 10时、这是否意味着温度是0至10度?

现在充电电流是快速充电电流的一半、对吧?

如果 TS 故障= 11、这是否意味着温度是30至45度?

充电电流是多少?

2:将 COLD 设置为0、将 HOT 设置为60

如果 TS 故障= 11、这是否意味着温度是45至60度?

如果不涉及主控制软件、充电电流是多少?

如果此时、主控件通过 BQ25120A 的 I2C 控制关闭充电、这是否意味着充电将在45度停止、以满足客户的需求

上述理解是否正确、建议我们选择哪一个计划是好的?