This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:bqStudio 的 bqz 文件->Monitor_7695_0_28-bq7695.bqz

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902788/bq76952-bqz-file-for-bqstudio---monitor_7695_0_28-bq76952-bqz

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

尊敬的 TI 专家:

对于16S LiFePO 应用、我们希望在独立模式下使用 bq76952。

到目前为止、我们设计并生产了第一个 PCB 版本。

我能够通过 bqStudio 和 EV2400与器件进行通信。

我已经看到、bqStudio 使用"Monitor_7695_0_24-bq7695.bqz"-文件。

我在 bqStudio 的配置文件夹中看到"Monitor_7695_0_28-bq7695.bqz"文件。

是否有适用于该器件的更新固件版本?

谢谢。

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    是的、我们已经为器件开发了更新的固件、该固件可用于器件的更高版本。  我们预计将于今年晚些时候在 TI.com 上发布最终版本。  目前、请将 Monitor_7695_0_24-bq7695.bqz 与您现在拥有的样片一起使用。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    谢谢。

    如果您发布了最终版本、是否可以使用 bqStudio 对其进行编程?

    谢谢。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    遗憾的是、此器件上的固件在 ROM 中进行编程、因此您无法对器件进行重新编程、您需要在 IC 可用时将其替换为更新版本。  然后、较新的 bqz 可与该更新版本配合使用。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    好的。 谢谢。

    Klaus