This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 + BQ78350

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ78350, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903055/bq76952-bq76952-bq78350

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ76940

您好、先生、

  是否可以将 BQ76952与 BQ78350搭配使用?  

  我的客户 以前使用过 BQ76940和 BQ78350的组合、效果很好。

  但他们对 BQ76952和 BQ78350的组合有疑问。

  您会给您建议吗?

谢谢

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:
    我们尚未开发用于 BQ76952监测计的配套监测计(类似于 BQ78350)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       感谢您的反馈。

    此致、

    Edward