This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903268/tps54331-tps54331

主题中讨论的其他器件:TPS54331

您好、先生、

如果在 Vin=9V、Vout=26V 的条件下使用 TPS54331、哪种 IO (max)不会触发热保护?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您能否确认 VIN 和 VOUT 电压? TPS54331无法支持9V 至26V 的电压。 对于26V 至9V 电压、在没有 OTP 的情况下、满负载情况下是正常的。