This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:在不使用分压器的情况下、应该在 Amon 引脚上监控的最大电压是多少?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903060/ucd90320-what-is-the-maximum-voltage-that-should-be-monitored-on-the-amon-pins-without-the-use-of-a-voltage-divider

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件:UCD90160A

UCD90160A 的最大 MON 引脚电压为2.5V、但我找不到 UCD90320的等效规格。

如果该电压为3.3V、那么3.3V 输入是否应该有分压器?  它以这种方式从数据表中的图中显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90320可 同时提供内部(3.3V)和外部电压(2.4-3)基准。 因此最大 MON 引脚电压最高可作为基准。

    由于您必须考虑过压故障条件、因此对于3.3V 输入、始终需要分压器。 如果您查看数据表中的图38、它会显示3.3V 输入上的分频器。

    此致

    Yihe