This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4701-EP:-40°C 时的输出电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4701-EP, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902852/tps7a4701-ep-output-voltage-at--40-c

器件型号:TPS7A4701-EP
主题中讨论的其他器件: TPS7A47

我在任何输出模式下使用 TPS7A4701-EP。 某些输出引脚使用0欧姆接地、因此输出电压将为9.1v (1.4+6.4+0.8+0.4+0.1)。 室温下的输出电压为9.1v、但在-40°C 时降至8.8v  这种大幅下降的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是在我们的 EVM 上还是在您的电路板上发生? 我想知道、在-40C 时电路板是否发生扭曲并增加封装应力。 此外、电路板上的任何污染或冷凝都会影响输出。 一个我要查看的地方是 NR 电容器。 如果此电路上存在额外的泄漏、则可能会降低输出电压。  

    我希望这能为您提供一些想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是 EVM、我认为污染和扭曲不能成为原因、因为  我在多个电路板上遇到了这个问题。  

    我意识到电压降随温度的降低而增加。 例如、-10°C 时的输出电压大约为8.9V。 此外、SENSE 和 OUT 之间的连接在 LDO 附近完成、负载远离 LDO (在不同的电路板中)。 这是否会导致电压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 TPS7A47调节至 SENSE 引脚。 因此、如果负载与 LDO 在电路板连接器上的距离较长、则输出和 GND 返回中迹线的特性阻抗可能会影响负载上的实际电压。  

    您能否在这些相同的条件下测量从 VOUT 到 GND 的 LDO 输出?