This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:最大占空比

Guru**** 2582045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903149/tps65251-maximum-duty

器件型号:TPS65251

您好!

TPS65251的最大占空比是多少?

我们请求 VIN=4.65V、VOUT=4.2V。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi  

    这种情况下的最大负载是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵圣

    负载为0.5A。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Kuramochi-San

    我在 EVM 上验证您的应用、TPS65251可以支持您的应用:4.6V 至4.2V、负载为0.5A。  

    即使输入电压降至4.4V、 TPS65251仍可在0.5A 负载下支持4.2V 输出电压。