This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:输入电压为1.2V 时的 TPS61022效率(&L)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903179/tps61022-tps61022-efficiency-with-vin-1-2v

器件型号:TPS61022

大家好、

我的客户使用 TPS61022从超级电容器升压并获得5V 输出。 客户非常关心升压器件效率。 但在我们的数据表中、它仅列出输入电压大于1.8V 时的效率。 那么、当输入电压<1.8V 且输出电压=5V 时、我们是否有效率图? 尤其是当输入电压<1.2V 和输出电压=5V 时? 谢谢。

此致

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    让我们通过电子邮件讨论此案例。 您可以给我发送电子邮件吗? 谢谢。

    我将关闭该线程。