This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:当输入电压悬空时、输出阻抗是多少?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902932/tps63802-what-is-the-output-impedance-when-vin-is-floating

器件型号:TPS63802

 在以下条件下、VOUT 的输入阻抗是多少?

 

VIN = EN =悬空或通过高值电阻接地。

 

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    感谢您的联系。

    我必须向团队核实这一点、并希望明天回来。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

     μA 将 VOUT 偏置为3.3V、通常在环境温度下会看到大约10nA 的泄漏电流、在整个温度范围内的最大泄漏电流为0.6 μ A。

    此致、
    密耳