This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5155:借助 Webench 电源设计人员实现 LM5155 SEPIC 设计的时间表?

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5155, LM3488
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902993/webench-tools-lm5155-timeline-for-lm5155-sepic-design-possibility-with-webench-power-designer

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件:LM3478LM3488

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

建议在许多文章中使用 LM5155、而不是将 LM3478或 LM3488用于 SEPIC 直流/直流设计。 WEBENCH 电源设计器中将提供此 LM5155 SEPIC 设计时是否有计划?

此致

Ronald F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5155。

    LM5155 WEBENCH 已计划但尚未发布。 我建议 查看此 应用手册。 它将有助于为动力传动系部件选择值。 我可以帮助解决您在设计过程中可能遇到的任何问题。

    谢谢、

    Garrett Roecker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢您的快速响应和帮助!

    我使用 WEBENCH 作为 DCDC 的选择工具、因为不包含 LM5155 SEPIC、我错过了它。 :o(

    原型设计基于 LM3478、我还将测试 LM3488 (以避免7.2V 左右的过压保护问题)。 我将看到它的运行情况如何。

    此致

    Ronald