This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:电池电量低问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902946/bq51051b-low-battery-charge-issue

器件型号:BQ51051B

您好!

我正在使用 bq51051b 器件测试我的最新原型、遇到了低电压电池问题、请参阅以下 RECT 和 BAT 引脚的走线、RECT 看起来非常高、我不确定是什么导致了问题、CHG 灯也非常暗、 如果能对问题提供任何帮助,我将不胜感激。 电路、我使用的是 Wurth 的760308101309线圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这看起来 RX 无法将 TX 调谐到正确的工作点。  RX 停止发送控制错误数据包、放弃 TX。

    您使用的是什么线圈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的响应、我使用的是 Wurth 的760308101309线圈。

    James Hook

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我没有使用过760308101309线圈。  它是一个 L 值较低的小线圈。  需要与 TX 和低线圈到线圈的距离保持良好的对齐。

    我使用的线圈是760308101303--26mm RX 线圈、L 值很高、这在小线圈中很好。

    如果线圈 L 发生变化、则需要重新修整串联电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    谢谢、我将尝试使用建议的线圈、并更新了我的调谐电容器计算。 我会告诉您这是否能解决我的问题。

    谢谢

    James Hook