This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:输入电容/负载值

Guru**** 2514555 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01385, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902325/tps61021a-value-of-input-capacitor-loading

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件:TIDA-01385

您好!

在参考设计 TIDA-01385中、有人提到 、由于稳定性问题、TPS61021A 连接到高输入电容器(例如1mF 及更高电容)时的负载电流不能超过50mA。 我是否可以问您、出现的稳定性问题是什么? 如何解决这些问题? 我打算插入一个大约1mF 的输入电容器并以大约200mA 的电流连接一个负载、这是否会导致任何违反稳定性裕度的行为? 在这种情况下、您有什么建议?

此致、

AMR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    感谢您考虑将 TPS61021A 用于您的应用。  我们的专家目前正休会、直至本周晚些时候。  我已通知他们、因此您应该在几天内获得他们的建议。

    我看了一下 TIDA-01385、它提到一个大的 C10可能会影响稳定性 、但不会影响输入电容器。  请澄清我是否误解了您。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    感谢你的答复。

    嗯、我指的是升压级 C10的输入电容器、但它是以一般方式提到的、因为不清楚它是否是负责 TIDA 项目的同一个人也负责分离器件。 前面消息中的1mF 是一个较高电容值的示例、但具体而言不是 C2。  

    然而、1mF 电容 C2是否也会与 C10并联、因此可以将两者视为升压级的输入电容器? (例如、在超级电容器未连接到系统时)。

    此致、

    AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    我们的 TI 同事 Helen 已经在另一个主题中回答了有关前馈电容器选择问题的问题。

    那么、我将关闭该线程。 如果您有任何其他问题、您可以发布新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    好的、没关系。

    谢谢你。