This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38503:UCC38503:启动时交流输入电流稳定时间过长

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC38503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902677/ucc38503-ucc38503-ac-input-current-settle-time-too-long-when-start-up

器件型号:UCC38503

您好 TI:

我将 UCC38503用于具有正向和 PFC 结构的200W/12V 电源模型。 我使用220Vac 输入和 E-load (2A CC 模式)来测试电源模型。 但波形表明、PFC 在12V 建立到 IAC 之间花费600ms 变得稳定。 该电流过高、并在电感或变压器中产生一些噪声。 我如何加快启动过程。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们需要放大交流线路电流的前几个周期、因为 PFC 扼流圈可能在12V 输出启动期间饱和。

    另请测量 PKLIMIT 引脚上的电压。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    今天、当我将 电源模型 取出金属外壳(铁外壳)来测量信号时。 它开始正常工作。 当我将电源模型置入用例时、交流输入电流波形再次出现。 我想在启动时会有一些干扰影响 PWM IC。 我将对 Y 电容器进行一些实验。  

    谢谢你  

    不会出现

    在本例中