This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:优化反馈电阻器值以实现最低功耗

Guru**** 2521090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902644/tps61099-optimize-feedback-resistor-values-for-lowest-power

器件型号:TPS61099

您好!

反馈网络是否有建议的最小偏置电流? 我尝试最大程度地减小 R1和 R2的偏置电流

而不影响器件功能。  在 EVM 中、偏置电流为 Vout/(R1+R2)=5V/(1Mohm+0.25Mohm)=4uA。

我的电路 Vout=2V、因此我想使用 R1=R2=1Mohm、这意味着偏置电流为1uA。  这是否太低? 我可以降低吗?

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文:

    具体取决于您期望的 Vout 精度。 您有此要求吗?

    以下是应用手册:直流/直流转换器中电阻反馈分压器的设计注意事项。 它可能会帮助您进行分析

    http://www.ti.com/lit/an/slyt469/slyt469.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqiu、

    +/-5%精度是可以的。

    我没有看到 TPS61099反馈引脚的泄漏规格。

    请提供建议。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开尔文:

    泄漏电流最大为50nA 请在 数据表中搜索 IFB_LKG。 使用 R1=R2=1Mohm 应该可以。