This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:选择 PWM 频率-开关损耗

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901931/drv103-selecting-pwm-frequency---switching-losses

器件型号:DRV103

您好!

我使用 DRV103通过12V 电源驱动5Ω Ω 加热器。 我想将 PWM 频率从5kHz 提高到5kHz、但我不知道这会对 DRV103的开关损耗产生什么影响。 DRV103的开关损耗如何随振荡频率的增加而增加、是否有相关规格? 它仅取决于频率、还是也取决于负载?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    DRV103上的开关损耗将取决于应用的占空比。 只要占空比保持不变、您就应该能够在不影响开关损耗的情况下增加振荡频率。  

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy 的回答。

    仅为了澄清一下、您是否仅讨论内部 MOSFET 的0.5Ω Ω 典型 RDS (on)导致的损耗? 其他开关损耗(栅极损耗、线性区域损耗等)是否可以忽略不计?

    再次感谢!

    编辑:实际上、DRV103数据表的第11页引用了"在极高的振荡器频率下"的线性区域损耗。 它引用了应用公告 SBFA002来计算此功率耗散、但我认为这可能是一个拼写错误、因为 SBFA002似乎是关于一个滤波器设计程序。 您对此有什么反馈吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    对于占空比、我讨论的是器件的 RDS (on)、因为这是损耗的主要因素。 如数据表中所述、DRV103线性上升和下降时间中的能量仅在高频时才会显著。 这些高频将接近其100kHz 的可调上限。 未指定这些损耗、我们没有数据将损耗增加量与振荡频率相关联。 唯一的方法是在系统中测试器件、以确保损耗不会影响应用。

    此致、

    Andy Robles