This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:需要15V、1A 的输出电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2842, UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901992/uc3843a-needed-outpu-of-15v-1a

器件型号:UC3843A
主题中讨论的其他器件:UC2842UC3843

大家好、

使用下面数据表图25中的原理图,如果客户将 UC2842替换为 UC3843,他能否实现15V/1A 的输出? 如果是、他可能需要做哪些修改?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    很抱歉由于假期而延迟回复。

    UC3843 可被用来替代 UC2842、它们具有相同的最大占空比、但是请注意它们具有不同 的 UVLO 阈 值和不同 的可接受环境温度范围。

    我建议重新设计原理图、因为输出电压和功率不同、尤其是变压器、RFBU/RFBB 和 MOSFET。  
    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    不用担心、非常感谢。 我会将信息转发给客户、并通知您进行任何其他查询。

    谢谢!

    艺术