This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2961:可在60V 至400V 交流电压范围内运行

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2961, UCC3961
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902168/ucc2961-can-operate-between-60v-to-400vac

器件型号:UCC2961
主题中讨论的其他器件: UCC3961

大家好、

UCC2961/UCC3961是否能够在60V 至400VAC 的电压范围内工作、1A 电流下的输出为12V? 如果没有、请建议一个可能满足此要求的器件。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    UCC2961通常在直流输入下工作、如果 添加了整流器、则60V 至400VAC 是正常的。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您的确认。 我将向客户推荐此器件。

    此致、

    Danilo