This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90SEQ64EVM-650:与 USB2ANY 搭配使用?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902951/ucd90seq64evm-650-using-with-usb2any

器件型号:UCD90SEQ64EVM-650
主题中讨论的其他器件:USB2ANYUSB-TO-GPIO

我有一位客户使用 UCD901XX 为 FPGA 定序电源。

FPGA 还连接到 UCD PMBus、用于在启动后对电源轨进行操作控制和监控。

客户使用 UCD90SEQ64EVM 和 Fusion Digital Power Designer 配置器件。

它们通过 USB 连接到 EVM、并通过插入 PMB 接线柱的分立导线将 EVM 连接到 CCA。

这种方法存在几个问题:

  • 只有 UCD 通电时、除非断开与 FPGA 的连接、否则无法连接
    • 配置 UCD 后、即使在总线上使用 FPGA、他们也可以通过 EVM 访问 UCD
  • 他们正在加快 CCA 的生产、因此不希望使用从 EVM 悬空的单根电缆。

他们查看并尝试使用 USB2ANY 运行 Fusion Digital Power Designer、但无法通过 GUI 找到任何 USB 器件。

他们还下载了数字电源制造工具、但似乎也无法使用 USB2ANY。  

USB 接口适配器 EVM 似乎支持 UCD。

  • 是否有关于将 USB2ANY 与 UCD 搭配使用的提示?
  • 在给定暴露的 PMBus 端口的情况下、这些器件的系统内编程首选方法是什么?
  • EVM 是否提供足够的驱动强度来驱动通过未供电的 FPGA 上拉串行线路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    FPGA 在未上电时是否会拉低 SCL/SDA?

    1 Fusion Digital Power Designer 不支持 USB2ANY。 它仅适用于 USB-TO-GPIO 适配器

    2.在焊接前或焊接后,他们可以对 UCD 进行编程。 许多编程机构都可以在这方面提供帮助。 或者、它们也可以在通过 I2C 焊接后使用 ICT 对器件进行编程。

    SCL/SDA 是开漏信号。 如果其他器件 下拉相同的信号、则通信会出现问题。

    此致

    Yihe