主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 USB-TO-GPIO
我有一位客户使用 UCD901XX 为 FPGA 定序电源。
FPGA 还连接到 UCD PMBus、用于在启动后对电源轨进行操作控制和监控。
客户使用 UCD90SEQ64EVM 和 Fusion Digital Power Designer 配置器件。
它们通过 USB 连接到 EVM、并通过插入 PMB 接线柱的分立导线将 EVM 连接到 CCA。
这种方法存在几个问题:
- 只有 UCD 通电时、除非断开与 FPGA 的连接、否则无法连接
- 配置 UCD 后、即使在总线上使用 FPGA、他们也可以通过 EVM 访问 UCD
- 他们正在加快 CCA 的生产、因此不希望使用从 EVM 悬空的单根电缆。
他们查看并尝试使用 USB2ANY 运行 Fusion Digital Power Designer、但无法通过 GUI 找到任何 USB 器件。
他们还下载了数字电源制造工具、但似乎也无法使用 USB2ANY。
USB 接口适配器 EVM 似乎支持 UCD。
- 是否有关于将 USB2ANY 与 UCD 搭配使用的提示?
- 在给定暴露的 PMBus 端口的情况下、这些器件的系统内编程首选方法是什么?
- EVM 是否提供足够的驱动强度来驱动通过未供电的 FPGA 上拉串行线路?