This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:USB PD 开关的参考设计

Guru**** 2579965 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20042, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902724/lm5175-reference-design-for-usb-pd-switcher

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件:PMP20042

尊敬的所有人

在您的页面 https://www.ti.com/tool/PMP20042#technicaldocuments 上、您展示了一个基于 PMP20042构建的电路。  

是否可以接收其中一个电路板来重建您的设计? 如果能够快速解决高达20V/5A 的 USB PD 运行问题、我将不胜感激。

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian Grau28:

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5175。

    遗憾的是、此电路板不可订购。 但是、设计文件和 BOM 显示在页面上、以便轻松构建设计。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett